结果:找到"机械加工 加工材料 铝合金 7系 氧化",相关内容1000条
- 铝合金氧化:硬质氧化vs普通氧化
- 今天来跟大家聊聊硬质氧化和普通氧化的区别。一、通电过程硬质氧化和普通氧化并无差异,都是把铝合金作为阳极去通电,并在表面生成氧化膜的一个过程。1.阳极氧化的电极反应铝及铝合金阳极氧化液一般采用中等溶解能力的酸性溶液,如硫酸、草酸等,将铝及铝合金零件作为阳极,铅板为阴极,通以直流电,阴极上的反应为:二、氧化膜硬质膜与普通膜的结构相似,由阻挡层和多孔层组成,呈蜂窝状结构。其区别是硬质膜阻挡层厚度比普通膜阻挡层厚度约大10倍,硬质膜的孔壁厚、孔隙率低。其氧化物单元(膜胞)排列不整齐,相互干扰,出现一种特殊的棱柱状结构,导致膜层有较大的内应力,甚至出现裂纹。硬质膜与普通膜在物理性质上的差别。三、前后质...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 表面处理 铝合金 氧化 硬质氧化 普通氧化 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-24 10:25:00
- 铝合金氧化效果排名
- 不同系列铝合金做阳极氧化有什么区别呢?我们都知道阳极氧化真正的反应是和铝发生的,即通过铝的反应,在铝的表面生成氧化膜。那么其他金属为什么要在纯铝中添加其他金属呢?目的是为了提高整个产品材料的性能,比如强度、刚性、硬度以及日常需要的一些特性。如果添加其他金属进入纯铝中,反而会降低铝合金阳极氧化的效果,也就是说,其他金属成分含量越高,整体产品的阳极氧化效果越差。在工业里,给适合阳极氧化的金属进行一个排名的话,排位如下所示:一、1系铝合金(“纯铝”)因为它的纯铝含量在99%以上,做出来的氧化铝效果最佳。在光亮阳极氧化时,经过光亮化处理和阳极氧化后,铝的纯度愈高,则保持表面的光镜面反射性愈好,即“失...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 铝合金 氧化 机械加工 钣金加工 CNC 表面处理 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-24 09:58:00
- 【材料知识】塑料基础知识大全(设计用),马上收藏!
- 导语:目前,塑料件设计基本停留在数模设计上,更多的产品工艺设计是在塑料件供应商处。但为了更能抓住客户的痛点和需求点,实现合理甚至最佳设计,我们还是需要具备塑料加工的知识以便能与客户更顺畅地交流。本文收集了几种常见塑料的性能对比参数,希望对大家有参考作用。塑料设计资料表(收藏版)表1塑料性能—种类推荐表表2常用热塑性塑料性能与用途表3常用热固性塑料性能与用途表4塑料的燃烧特征表5塑料的密度、色相、耐热温度和成型性表6常用塑料的脱模斜度推荐值表7常用塑料的收缩率表8塑料工艺方法选用参考表9塑料加工工艺方法用制品设计指南表1塑料性能—种类推荐表摘自机械工业出版社《产品设计材料手册》表2常用热塑性塑...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 塑料材料 加工材料 机械设计 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:47:00
- 铝阳极处理与导电氧化的区别在哪儿?
- 铝阳极处理于20世纪50年代应用于铝型材生产,是应用最早也是目前应用最广泛的建筑铝型材表面处理法。阳极氧化型材的突出特点是外观金属质感强。所谓铝材阳极氧化是一种电解氧化过程,在该过程中,铝和铝合金的表面通常转化为一层氧化膜,这层氧化膜具有保护性、装饰性以及一些其他的功能特性。铝的阳极氧化膜是在阳极氧化过程中生成的,这层氧化膜具有防护、装饰和其它实用性能。将金属或合金的制件作为阳极,采用电解的方法使其表面形成氧化物薄膜。金属氧化物薄膜改变了表面状态和性能,如表面着色,提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,保护金属表面等。阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米,...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 铝合金 表面处理 阳极氧化 导电氧化 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-13 10:26:00
- 为什么7系铝合金不好做氧化?
- 7系铝合金7系铝合金属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12,稍优于7A04;板材的静疲劳,缺口敏感;应力腐蚀性能优于7A04,密度为2.85g/cm3。7系中又以7075铝合金最为常用。7075普遍用在CNC切削制造的零部件,适合飞机构架及高强度配件...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工材料 铝合金 7系 氧化 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-13 10:10:00
- 热镀锌钢板的前世今生、工艺流程、及常见应用
- 发展史热镀锌发明于18世纪中叶,它是由热镀锡工艺发展而来,至今已跨入第四个世纪。至今为止,热镀锌仍是钢材防蚀方法中应用最普遍、最有效的工艺措施。1742年,马罗英博士对钢铁的热镀锌进行了开创性的试验并在法国皇家学院进行了宣读。1837年,法国的索里尔申请了热镀锌专利,提出了使用原电池法保护钢的构想,即在铁表面上镀锌防锈的工艺。同年英国的克劳福申请了以氯化铵为溶剂的镀锌专利,这一方法经过许多改进而沿袭至今。1931年,近代冶金工业最杰出的工程师波兰人森吉米尔在波兰建成了世界上第一条氢气还原法连续带钢热镀锌生产线,该法在美国获得专利并于1936-1937年在美国和法国Maubeuge钢铁厂分别建...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 热镀锌 金属加工 钣金 金属材料 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 15:01:00
- 不锈钢为什么也会带磁?
- 不锈钢为什么也会带磁?人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:1.奥氏体型:如201、202、301、304、316等;2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工材料 不锈钢 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 15:06:00
- 为什么铝合金产品那么容易被刮花?
- 你是否有过这样的疑问:为什么铝合金产品做完阳极氧化后不耐磨了?用指甲稍微刮一下都能留下刮痕。先别着急,铝合金产品容易刮花是很多人都会遇到的难题,今天就给大家来讲讲铝合金产品容易刮花到底是什么原因造成的。其实铝合金的耐磨性和金属硬度有关。铝本身的质地是偏软的——铝的密度约为钢密度的三分之一,铝合金是实用金属中最轻的金属,比重约为铝的2/3,铁的1/4。这就需要加入一些其他金属去制成合金来提高其本身的硬度。一、七种常用铝合金牌号:1XXX:99%以上的纯铝系列硬度在25-32之间,是铝含量大于99%的1系列纯铝。这个系列的最低含铝量,比如1050,其含铝量为99.5%。生产发展过程较为单一,相对...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 铝合金 金属材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 17:05:00
- CNC材料|金属材料的选择
- 金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。它的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。这些性能决定着材料的适用范围及应用的合理性,是我们选择金属材料时的重要参考依据。我们目前支持的金属材料主要分为铝合金和铜合金两项,两者有着不同的机械性能和加工特性。本期文章,将对这两类金属材料进行介绍,以供大家作为选择的参考依据。一、铝合金国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个,每个牌号命名和含义各不相同,我们先来认识一个铝合金的命名构成及其所代表的的意义:不同牌号的铝合金在硬度、强度、加工性、装饰性、耐蚀性、焊接性等机械性能和化学性能方面都存在着明显的差异,各有...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 金属材料 金属 CNC材料 铝合金 铜合金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 14:05:00
- CNC材料|工程材料如何选材
- 材料不对,一切白费!要想开发生产出满意的产品,材料的选择是最基础的一步,也是最为关键的一步。CNC加工可选用的材料非常多,包括金属材料、非金属材料和复合材料等。常见的金属材料包括钢、铝合金、铜合金、不锈钢等。非金属材料有工程塑料、尼龙、电木、环氧树脂等。复合材料则有纤维增强塑料、碳素纤维增强环氧树脂、玻璃纤维增强铝等。不同材料具有不同的物理和机械特性,正确选择合适的材料对于零件的性能、精度和耐用性至关重要。本期小编将从自身经验出发,分享给大家如何在众多加工材料中,选择出成本低且合适的材料。一、确定产品的实际应用需求首先,我们需要确定产品及其各部分零配件的最终用途。如医疗设备需要消毒,餐盒需要...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 工程材料 金属材料 塑料材料 机械设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-09 14:21:00
返回